Sacadores del golpe de gracia
Un esencial para los electricistas en ambos negocia y nivel doméstico, el sacador del golpe de gracia es un probado y el mecanismo confiado en para alcanzar el agujero de la precisión corta adentro su metalwork y otros materiales. En RS, nosotros Inventario que una gama del sacador manual tradicional del golpe de gracia fija junto a una selección de los sistemas hidráulicos del sacador del golpe de gracia de un deber más pesado para entregar resultados en cualquier proyecto usted necesita.
Haga compras de los centenares de herramientas del sacador del golpe de gracia, cubriendo una amplia gama de los tamaños del corte y de las capacidades materiales. Leído encendido para descubrir más sobre sacadores del golpe de gracia y cómo utilizarlos, o comenzar a hacer compras nuestra gama de los kits del golpe de gracia ahora, usando los filtros proporcionó al estrecho abajo de su búsqueda.
¿Cuál es un sacador del golpe de gracia?
Un sacador del golpe de gracia, sabido a veces pues un sacador del chasis o el sacador del panel, es una herramienta o un sistema de herramientas más de uso general para cortar los agujeros en metal de hoja y las cajas o los paneles eléctricos. Las herramientas tradicionales del sacador del golpe de gracia son dispositivos muy simples que consisten en tres porciones - un sacador, un dado y un tornillo, y corte vía un mecanismo que rosca simple decretado por el usuario (típicamente vía el uso de una llave de zócalo).
Las herramientas del golpe de gracia se venden típicamente como parte de los kits del sacador del golpe de gracia, que ofrecen a usuario un número de diversos sacadores y por lo tanto un número de diversos tamaños del corte para su proyecto. Representan un alternativa más exacto a usar una sierra y un taladro del agujero, usando menos esfuerzo y ruido de hacer que un limpiador corta.
¿Para qué los sacadores del golpe de gracia se utilizan?
Las herramientas del golpe de gracia se utilizan sobre todo para el trabajo sobre las cajas y los paneles eléctricos para crear los agujeros de la precisión para el cableado, que es porqué los kits del golpe de gracia se refieren a veces mientras que el golpe de gracia eléctrico fija.
Los sacadores del golpe de gracia no se utilizan exclusivamente para el metalwork, sin embargo, pues pueden también ser utilizados para cortar a través de otros materiales tales como plástico y fibra - cristal. Las diversos galgas y formatos de la entrega de energía los hacen convenientes a través de una variedad de usos del domestic, comerciales e industriales - incluyendo en la plomería, por ejemplo.
¿Cuáles son los diversos tipos de sacador del golpe de gracia?
Hay dos especificaciones básicas del sacador del golpe de gracia a elegir de:
- oferta del sacador sets del golpe de gracia de Manual una opción más barata que utiliza una llave o un mecanismo ratcheting para dibujar el sacador dentro del dado para cortar el panel. No son tan de gran alcance como las herramientas hidráulicas del golpe de gracia pero están típicamente más que capaz de entregar resultados en el nivel doméstico y comercial - para el cableado residencial, por ejemplo.
- el sacador sets del golpe de gracia de Hydraulic utiliza energía hydráulica de ofrecer un de gran alcance, más fácil utilizar la solución. Las máquinas hidráulicas del sacador del golpe de gracia se encuentran más comunmente en el nivel industrial, donde el corte de galgas más gruesas del metal de hoja se requiere.
El tipo de herramienta del golpe de gracia que usted requiere dependerá de su proyecto - más específicamente el grueso del material usted está trabajando con. Las herramientas tradicionales del golpe de gracia cortarán típicamente los agujeros de hasta 4 pulgadas en metales más finos (un sacador del golpe de gracia de 1.5 pulgadas es una galga de uso general), mientras que los sacadores hidráulicos se utilizan lo más mejor posible con los gustos del metal de hoja de 10 galgas para asegurar cortes de la precisión con el material más grueso.
Usted puede también elegir de un número de tipos del final del sacador, incluyendo kits redondos del sacador del golpe de gracia y herramientas cuadradas del golpe de gracia. A través de la gama de RS, usted encontrará una variedad de marcas de fábrica, pero proveemos sobre todo sistemas del sacador del golpe de gracia de Greenlee como el fabricante confiado en de la industria.
¿Cómo usted utiliza un sacador del golpe de gracia?
Ambos tipos de sacador del golpe de gracia requieren un agujero preexistente o pretaladrado que se insertará en para uso. Para los sistemas manuales del sacador del golpe de gracia, usted debe tomar las medidas siguientes:
- Perfore un agujero experimental, el tamaño de el cual será determinado por el tornillo o el perno prisionero del drenaje en su sacador del golpe de gracia.
- Resbale cualquier espaciador y el dado sobre el tornillo.
- Inserte el tornillo en el agujero hasta que el dado miente completamente contra un lado de la hoja.
- Atornille el sacador sobre el tornillo en el otro lado del panel.
- Apriete el tornillo hasta que el sacador se dibuja a través del metal y dentro del dado para terminar el corte.
Para los sistemas hidráulicos del sacador del golpe de gracia:
- Una el mandril correcto del sacador al cilindro hidráulico en el lado femenino del dado de sacador.
- Perfore un agujero experimental bastante grande al claro el mandril seleccionado del sacador.
- Inserte el mandril a través del agujero y una el componente masculino del sacador en el otro lado del panel así que ambos lados se presionan firmemente contra el material.
- Bombee la manija de la herramienta hidráulica hasta que el sacador se dibuja a través del panel.
Consiga los resultados del golpe de gracia con RS
Como uno de los surtidores del primero ministro de Norteamérica de la electrónica y de las herramientas, somos confidentes usted encontraremos todo que usted necesita aquí en RS. Si usted está deseando descubrir poco más sobre nuestros sistemas del sacador del golpe de gracia o discutir cuáles es la herramienta derecha para su proyecto, no vacila por favor en give nuestro equipo del servicio de cliente un call.
Alternativomente, heche una ojeada nuestro cubo contento experto, donde usted encontrará extremidades y consejo prácticos sobre muchos de los artículos en el catálogo de RS y cómo conseguir el mejor de ellos.
En orden: 9
En orden: 2
En orden: 2
En orden: 9
En orden: 2
En orden: 2