Sensores de proximidad capacitivos
Los sensores de proximidad capacitivos son sensores sin contacto que pueden detectar objetivos a través de cambios en la capacitancia. Se diferencian ligeramente de los sensores de proximidad, que simplemente detectan la ausencia o presencia de un objeto.
En otras palabras, cuando hay un cambio en la capacitancia, se activa el sensor y, a partir de esto, se pueden determinar mediciones del objeto objetivo no visto. Los sensores de proximidad capacitivos vienen en carcasas protegidas o sin protección para montarlas (incrustadas) o no (sin incrustar) en metal.
Explore nuestra gama de sensores de proximidad capacitivos en línea y realice su pedido con nosotros hoy mismo. ¿Necesita ayuda para encontrar un modelo específico? Utilice nuestro sistema de filtrado inteligente para encontrar el dispositivo que necesita. Contamos con marcas reconocidas como SICK , IFM y Pepper+Fuchs . Asegúrese de ponerse en contacto con nuestro amable equipo de expertos si tiene alguna pregunta.
¿Qué son los sensores de proximidad capacitivos?
Mediante el uso de medios sin contacto, los sensores de proximidad capacitivos pueden usarse para detectar material metálico y no metálico mediante la detección de un cambio en la capacitancia.
Un sensor de proximidad capacitivo está formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. Todo el componente está diseñado para detectar un objetivo. Un objetivo suficiente tiene una constante dieléctrica mayor que el aire. La constante dieléctrica también se conoce como un campo electrostático generado por un circuito oscilador.
La oscilación comienza cuando un objetivo perturba este campo electrostático. Cuando esto sucede, el disparador, también conocido como detector, puede monitorear la salida del oscilador. El circuito de salida se enciende una vez que el cambio en el campo alcanza un nivel determinado. Hasta que se elimine el objetivo, este circuito de salida permanece activo. En otras palabras, la presencia de un objetivo u objeto activa el circuito de salida.
Los sensores capacitivos requieren que el objetivo esté relativamente cerca, y los sensores que suministramos tienen un rango máximo de 40 mm. La distancia de detección es mayor para objetivos más grandes o más densos. El material conductor sin conexión a tierra puede detectarse desde más lejos, ya que crea más perturbaciones en el campo electrostático. Sin embargo, el material conductor conectado a tierra tiene la distancia de detección más larga porque crea aún más perturbaciones en el campo electrostático. Para hacer frente a estas variaciones, muchos sensores de proximidad capacitivos tienen características de ajuste de sensibilidad.
Un interruptor de proximidad capacitivo es diferente a un sensor de proximidad de capacidad, ya que los interruptores dependen del contacto físico. Abren y cierran una corriente eléctrica una vez que entran en contacto con un objetivo.
¿Qué es la capacitancia?
La capacitancia es una medida de la capacidad de un componente para recopilar y almacenar carga eléctrica o energía. Una mayor capacitancia significa que se puede almacenar más carga. La detección capacitiva de distancia puede determinar ciertas características de un material, como la distancia que está y el tamaño de un objeto.
¿Cómo se utilizan los sensores de proximidad capacitivos?
Los sensores de proximidad capacitivos se utilizan para la detección sin contacto. Puede determinar dónde se posiciona un objeto de destino, así como su proximidad. Esto puede resultar útil al evaluar si algo se ha desplazado. Pueden utilizarse en la industria para identificar lo que hay detrás de una superficie oculta, por ejemplo, así como para detectar materiales sólidos o líquidos.
Los sensores de proximidad capacitivos tienen varias aplicaciones:
- Detección
- Inspección
- Cuenta
- Posición
Industrias que utilizan sensores de proximidad capacitivos
La versatilidad de los sensores de proximidad de capacidad significa que se pueden utilizar en una variedad de industrias o entornos. Si es necesario detectar una sustancia desconocida detrás de una superficie oculta, los sensores de proximidad capacitivos pueden desempeñar un papel. Estos son algunos ejemplos de industrias que los utilizan:
- Fabricación
- Transformación de los alimentos
- Automoción y transporte
- Impresión
- Agricultura
- Residuos y reciclaje
- Energía
Algunos ejemplos de sensores de proximidad capacitivos en acción en estos sectores incluyen la supervisión de los niveles de tóner en el sector de la impresión y la identificación de diferentes materiales en el procesamiento de alimentos.
¿Cuáles son los diferentes tipos de sensores de proximidad capacitivos?
Cuando busque un sensor de proximidad capacitivo, debe tener en cuenta algunas cosas.
Asegúrese de que el rango de detección sea suficiente (los sensores que suministramos tienen un rango de 5 mm a 40 mm). También debe considerar si su detector de proximidad capacitivo es duradero y capaz de hacer frente a las perturbaciones. Por ejemplo, es posible que desee invertir en un sensor de proximidad capacitivo resistente a altas temperaturas dependiendo del tipo de ajuste en el que tenga previsto utilizarlo.
Sensores de proximidad capacitivos pequeños
Los sensores de proximidad capacitivos miniatura le permiten entrar en espacios pequeños para detectar la presencia de materiales. Puede elegir entre diseños de obleas y cilíndricos para adaptarse al espacio en cuestión.
Sensores de proximidad capacitivos de alta temperatura
Algunos sensores de proximidad capacitivos están diseñados para resistir el calor extremo. Esto es ideal si lo necesita para operar en espacios con altas temperaturas o trabajar con materiales calientes. Una aplicación industrial de sensores de proximidad capacitivos de alta temperatura sería detectar cera caliente cuando se usa en la fabricación de automóviles.
Sensores de proximidad capacitivos NPN y PNP
Puede obtener sensores de proximidad capacitivos PNP y NPN. Los sensores PNP, también conocidos como “sensores de origen”, crean una salida alta cuando un objetivo entra en el campo electrostático. Mientras tanto, los sensores de proximidad capacitivos NPN crean una salida baja cuando un objetivo entra en este rango de detección. Estos sensores también se conocen como sensores de "drenaje".
¿Por qué comprar un sensor de proximidad capacitivo de RS?
Es posible que necesite un sensor de proximidad capacitivo miniatura o quizás un sensor de proximidad capacitivo de alta temperatura para fines de detección en un próximo proyecto; de cualquier manera, puede estar seguro de que RS tiene una amplia selección para elegir.
Somos un proveedor eléctrico con certificación ECIA, CTPAT y NAED con una red de confianza de proveedores y fabricantes. Esto significa que puede obtener sensores de proximidad capacitivos de nombres líderes como Carlo Gavazzi, Inc., Panasonic Industrial Automation y TURCK .
Nuestro envío en el mismo día en productos seleccionados significa que no tendrá que esperar. Su pedido se procesará y empaquetará en nuestro centro de distribución con sede en Texas. Si no estás satisfecho con tu pedido, nuestra sencilla política de devoluciones te facilita las cosas y reduce las molestias.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestra gama de sensores de proximidad capacitivos? Póngase en contacto con nuestros amables expertos. Estarán más que encantados de ayudarle.
Sensor de proximidad capacitivo, cilíndrico, 3m m, C.C., PNP-NO, coleta de M12 3-Pin, blindada
En orden: 5
Sensor de proximidad capacitivo, cilíndrico, 10m m, C.C., NAMUR, cable 2Wire, 30m m, blindados
En orden: 8
En orden: 5
En orden: 6
En orden: 7
En orden: 5
En orden: 8
En orden: 5
En orden: 6
En orden: 7