Resistencias
La gama comprensiva de RS de resistores ofrece los componentes de alta calidad bien adaptados a todos los tipos de circuitos electrónicos. Permitiendo que usted controle corrientes eléctricas exacto y confiablemente a través de un número extenso de usos, hay bien resistores eléctricos excesivos de 70,000 en nuestro catálogo.
Atravesando órdenes del resistor, los resistores de la película, alambre hieren los resistores, resistores del óxido de metal, e incontable más, todos los resistores para la venta en nuestra gama vienen de fabricantes confiados en. Así como nuestra gama, nosotros componentes de Inventario de Vishay, TE Connectivity, Ohmite, Bourns, y ARCOL de la calidad RS Pro.
El significa que cualquier circuito usted está creando y cualquier componente usted necesita proteger, es casi cierto nosotros tendrá una resistencia limitadora para satisfacer sus necesidades.
Hojee nuestra gama usando las opciones de la búsqueda a la izquierda o voluta abajo para descubrir más sobre los resistores eléctricos, cuáles son, cómo se utilizan, y más. Alternativomente, contact nuestro experts o visitan nuestro expert hub.
¿Cuáles son resistores eléctricos?
Quizás el componente electrónico más crucial funcionando, los resistores eléctricos regula corrientes eléctricas dentro de los circuitos. Su funcionalidad es dominante a proteger componentes sensibles tales como diodos electroluminosos (LED), sensores, transistores, y circuitos integrados.
Estas clases de componentes utilizarán la totalidad de fluir actual en ellos, pero al hacer eso quemarán y se dañarán. Los resistores paran esto del suceso. Cuando están colocados en orden detrás del componente delicado, se aseguran de que solamente una cantidad segura, eficiente de energía puede fluir más allá de ellos, con su resistencia medida en ohmios.
Hay muchas maneras de las cuales las resistencias limitadoras funcionan. Pueden controlar energía en un nivel fijo (resistores fijos), responden a los cambios en la temperatura (termistores), la entrada del usuario (potenciómetros), la luz (photoresistors), el voltaje (varistores), el campo magnético (resistores del magneto), la carga mecánica (galgas de tensión), y más.
¿Cómo diversos tipos de resistores trabajan?
Los resistores se forman fuera de los varios materiales en una gama de diseños. Cada uno se satisface a una diversa tarea. Aquí está algo más del campo común y cómo él trabaja.
- Power resistors - Permitiendo que los usuarios reduzcan una cantidad mucho mayor de energía eléctrica que la mayoría de los resistores, los resistores de la energía se crean de materiales mucho más robustos y pueden hacer frente a aumentos mucho mayores de la temperatura, debido a la mayor energía que fluye en ellos. Este tipo de componente también incluye ésos usados en los circuitos de la corriente alterna (CA), resistores de la CA.
- Wirewound resistors - Una forma algo anticuada de un resistor eléctrico, bobinas de la característica de los componentes de la alambre-herida de una aleación tal como manganeso del cobre-níquel hiere alrededor de una base aislador. Permiten cantidades muy altas de energía de atravesarlas puesto que las aleaciones usadas no experimentan la resistencia alterada debido a las variaciones de la temperatura.
- Resistor arrays y las redes - del divisor estas piezas, conocidas como órdenes del resistor o redes del divisor del resistor, son componentes formados de los resistores múltiples que pueden escupir el voltaje que los atraviesa. Esto ahorra una gran cantidad de espacio dentro del circuito, comparada a usar los resistores individuales múltiples.
- los resistores - de Film hechos del carbón o del metal, estos resistores se construyen de una película del material puesto en una base aislador; el grueso de la película afecta la resistencia del componente. Son altamente no inductores, haciéndolos excelentes para los usos exactos.
- el tipo fijado A de los resistores - de la composición de Carbon de resistor, componentes de la composición del carbón abarca las partículas conductoras del carbón ligadas con una carpeta no conductora, encajonada en un molde. Pueden hacer frente a pulsos fuertes de la energía pero no pueden proporcionar los altos niveles de la precisión debido a tener valores de la resistencia que puedan cambiar en un cierto plazo.
- los resistores - de la composición de Ceramic hechos de una base de cerámica sólida, los resistores de cerámica de la composición hacen frente extremadamente bien a los pulsos de la energía, haciéndoles un componente bien escogido para los circuitos de alto voltaje.
- los resistores - de la hoja de Metal exactos y equilibrados, los resistores de la hoja de metal ofrecen extremadamente una capa delgada del metal en un forro de cerámica. Tienen la termoconductividad excelente, de poco ruido, y altos gracias de la estabilidad a su coeficiente a baja temperatura de resistencia.
- el resistor - del montaje de Surface usado típicamente en circuito impreso sube a donde está una preocupación el space-saving crucial, los resistores del montaje de la superficie es los resistores pequeños, finos que se sueldan encima del chipset.
¿Para qué los resistores se utilizan?
Los resistores eléctricos se utilizan en prácticamente cada solo circuito eléctrico y electrónico. Se utilizan para reducir el flujo de la corriente, cambian niveles de la señal, terminan líneas de la transmisión, dividen voltajes, generan calor, los circuitos del fósforo y de la carga, las constantes del tiempo del arreglo, y aumento del control.
En cualquier dispositivo eléctrico donde la funcionalidad de sus componentes se podría dañar por una corriente eléctrica demasiado alta, un resistor de un cierto tipo será utilizado.
Porqué usted puede confiar en la gama de los resistores de RS
Como una de los surtidores y de las distribuidores componentes más grandes y establecidos de Norteamérica, usted puede confiar en todos los resistores eléctricos para la venta a través de nuestro catálogo extenso.
Cada componente viene de fabricantes autorizados y confiados en y se diseña y se crea conforme a todas las regulaciones aplicables. Electrónica del TT, Caddock, Panasonic, componentes de RCD, Spectrol - cualquier marca de fábrica usted necesita, usted puede confiar en nuestros resistores para hacer el trabajo requerido perfectamente, protegiendo sus circuitos y los componentes que los hagan.
Traiga la estabilidad y contrólela a sus usos de la electrónica con los resistores eléctricos de RS. Get en tacto con nuestro team si usted tiene cualesquiera preguntas o ve nuestro expert hub para aprender más sobre electrónica, la fabricación, y mucho más.
En orden: 100
En orden: 100
Resistor, Wirewound, Res 5 Kilohms, 10 W, Tol el 1%, estirón, alumbre contenido, militar
Resistor, Wirewound, Res 2 Kilohms, 10 W, Tol el 1%, estirón, alumbre contenido, militar
En orden: 100
En orden: 100